Legrand End User

Produse

Program Céliane

Un plus de inspiratie schimba totul

Celiane exemple
CÉLIANE, UN NOU STANDARD, O NOUA ABORDARE

Inspiratie pentru fiecare zi: Colectia Céliane iti propune o multitudine de finisaje noi: culori si materiale care variaza de la metale, pana la sticla, lemn si portelan.

Si esti in pas cu ultimele tendinte tehnologice prin functiunile inovatoare pentru realizarea instalatiilor electrice si multimedia, care sunt capabile sa satisfaca necesitatile actuale ale utilizatorilor.



2 INSPIRATII

2 categorii de finisaje originale, Metal si Pudra, sunt combinate cu noile functiuni pentru a crea un nou standard in experienta ta

CélianeTM îți oferă o gamă largă de opțiuni de culori și materiale. Descoperă cele 31 de rame noi, dintre cele 44 de finisaje propuse.


CélianeTM Metal


Aluminiu
Titan
Violet Irizat
Portocaliu Snake
Albastru Snake
Aluminiu Snake
Tungsten
Cupru
Carbon
CélianeTM Pudră


Argila
Gresie
Creta
Eclipsa
Sist
Bazalt




ALTE 30 DE FINISAJE
CélianeTM Amintiri


Ieri
Anii 50'
Anii 70'
Anii 90'
Astazi
Lumen
CélianeTM Materiale


Piele Caramel
Piele Texturata
Piele Perlata Couture
Piele Purpurie Couture
Piele Pixel

Artar
Stejar Albit
Acaju
Wenge

Inox Periat
Nichel Negru
Nichel Catifea
Furtiv
Bronz Auriu

Sticla Oglinda
Sticla Moka
Sticla Carmin
Sticla Neagra Pian
Sticla Caolin

Corian Canelat
Corian Sculptat

Ardezie
Portelan Vis




5 INOVATII: CÉLIANE SURFACE, SOFT, INTUITION, USB SI WIRELESS

CÉLIANE SURFACE

Priza la fata peretelui, care se integreaza perfect in ambient. Inovatoare prin retractabilitate, noua priza asigura o mai buna siguranta si curatenie, evitand acumularea prafului.



CÉLIANE SOFT

Pentru un maximum de discretie atunci cand pornesti si opresti iluminatul. Intrerupatorul silentios, cu apasare lina, imbina designul si supletea pentru ca ambientul din camera sa fie mereu unul placut.



CÉLIANE USB

Cu incarcatorul USB dublu, ai acces direct si imediat la incarcarea dispozitivelor tale mobile. Util in fiecare zi, acesta se instaleaza in locul prizei schuko si permite incarcarea concomitenta a doua dispozitive la viteza optima.



CÉLIANE INTUITION

Pentru oprirea automata a luminii. Iluminatul este pornit manual si se opreste automat dupa 10 minute daca senzorul nu detecteaza miscare in camera. Ideal pentru camera copilului, toaleta sau culoar de trecere, intrerupatorul iti asigura economisirea energiei si este compatibil cu toate tipurile de lampi.



CÉLIANE WIRELESS

Intrerupator wireless radio, care se instaleaza ușor, fara cablare aditionala. Adaugi cu usurinta un al doilea punct de control pentru iluminat, iar intrerupatorul poate comanda toate tipurile de lampi.