Legrand
Noutati


click pe imagini pentru a le mari

Zilele Legrand & Friends

adaugat la data de: 06.06.2018

Ultimele inovatii din domeniul electric

Legrand, specialistul global în infrastructuri electrice și digitale, a organizat in luna mai  seria de workshop-uri interactive Zilele Legrand & Friends, dedicate specialistilor din domeniu.

Concepute sub forma de ateliere practice, in cadrul carora solutiile Legrand au putut fi testate, workshop-urile au avut loc in  showroom-urile Legrand din Bucuresti, Brasov si Cluj. Continutul a fost personalizat pentru fiecare tip de client, fiind zile diferite dedicate electricienilor, instalatorilor, distribuitorilor, revanzatorilor si tablotierilor. Specialistii s-au putut inscrie gratuit pe www.legrandandfriends.ro, alegand ziua si intervalul orar preferat.

Peste 180 de participanți au aflat ultimele noutati din domenii precum Aparataj de camp, UPS-uri, Case inteligente si Solutii IoT, Videointerfonie, Protectie si distributie, Managementul Cablurilor sau Cablare structurata.

Suntem bucurosi sa le oferim partenerilor nostri si tuturor celor interesati acces la ultimele inovatii. Participantii nu doar vor primi informatii detaliate, ci vor vedea si demonstratii practice, in cadrul carora vor putea descoperi si testa solutiile Legrand. Si, nu intamplator, evenimentul se numeste „Legrand & Friends”. Pentru noi, fiecare partener este un prieten in care avem incredere si caruia ii impartasim toate cunostintele in materie de infrastructuri electrice si digitale, pentru ca stim ca impreuna vom avea de castigat.” a declarat Calin Pascalau, Director General Legrand Romania.


Noile solutii Legrand, prezentate in cadrul workshop-urilor

Participatii la eveniment au putut afla mai multe informatii despre solutiile recent lansate pe plan local:

- Bticino, una dintre cele mai populare marci de aparataj de camp la nivel mondial, atrage prin noul concept Air, care include cele mai subtiri rame create vreodata, cu doar 3,5 mm grosime. Cu un design exclusivist si finisaje satinate, periate sau lucioase, produsele din seria Air promit o încântare a simțurilor cu o senzație catifelată sau metalică la atingere

- Casa inteligenta, prin noul Sistem MyHome_Up, aduce avantaje majore atat pentru instalatori, cat si pentru clientii finali, prin simplitatea instalarii si a controlului tuturor functiilor prin intermediul unei singure aplicatii pentru smartphone;

- Solutiile IoT, din care fac parte produse precum videointerfonul Wi-Fi Classe300X13E sau termostatul Smarther cu Wi-Fi integrat, permit utilizatorului sa raspunda la interfon direct de pe smartphone, de oriunde s-ar afla, sau sa creeze programe si sa controleze de pe smartphone, de la distanta, temperatura de acasa, avand totodata si functie de geo-localizare;

- Solutii de distributie completa pana la 6300 A, cu noua solutie EMS CX3 de management energetic, care permite măsurarea parametrilor electrici, controlul și comanda echipamentelor electrice și afișarea informațiilor culese din instalația electrică, local sau la distanță;

- Noii senzori CP Electronics care permit controlul oricarei surse de lumină, în orice tip de clădire, adaptandu-se nevoilor spațiului, prin tehnologiile de detectie folosite – PIR si microunde. De la senzori standard, până la soluții complexe, pot crește economia de energie cu un maximum de confort și flexibilitate;

- Noile solutii UPS care garanteaza protejarea echipamentelor electronice si asigurarea continuitatii alimentarii cu energie si acopera nevoile oricarui proiect din segmentele rezidential si microintreprinderi,  intreprinderi mici si mijlocii, corporatii si proiecte mari. Noile game sunt: Keor Multiplug, Keor HPE, Keor MOD si Inform Forte UPS;

- Noile doze de pardoseala care reprezinta cea mai variata gama de solutii din piata, oferind finisaje noi pentru cea mai buna integrare in ambient, flexibilitate in configurare datorita modularitatii, precum si o instalare foarte usoara.

Pe plan local, Legrand comunica direct cu peste 3000 de companii si electricieni, care primesc constant materiale de informare si participa la programele de instruire ale companiei.