Soluții inteligente și elegante pentru locuințe mai sigure și confortabile
Acasă este cel mai intim spațiu pe care îl cunoaștem. Este locul în care te simți în largul tău după o zi grea. Te încălzește în nopțile reci de iarnă și te reîmprospătează în zilele toride de vară. Ți-a văzut copiii cum cresc, i-a văzut făcând primii pași și spunându-și primele cuvinte și i-a protejat de lumea exterioară. Acasă este locul unde îți petreci aproape două treimi din viață.
![Camera inteligenta de supraveghere de interior Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NSC-BlackInterior-WEB%20%281%29.jpeg)
Cameră inteligentă de supraveghere de interior
Singura cameră video inteligentă de interior care poate recunoaște fețele și îți oferă acces la toate funcțiile sale fără a percepe un abonament.
![Senzori inteligenți pentru ușă și fereastră](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/DTG-Lifestyle-Window-02-WEB_0.jpeg)
Senzori inteligenți pentru ușă și fereastră
Te alertează chiar înainte de a se produce o intrare prin efracție. Nu trebuie decât să lipești senzorii rezistenți la apă dintr-o singură bucată pe orice tip de ușă sau fereastră.
![Sirena inteligenta de interior](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NIS-Lifestyle-01-WEB.jpeg)
Sirenă inteligentă de interior
Dacă detectează un intrus, camera trimite o notificare către smartphone-ul tău, iar sirena inteligentă emite automat o alarmă asurzitoare de 110 decibeli.
![Camera inteligenta de supraveghere de exterior cu sirena](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NOC-S-Lifestyle-Night-WEB_0.jpeg)
Camera inteligentă de supraveghere de exterior cu sirenă
Îți trimite alerte în timp real și te avertizează atunci când sesizează o persoană, o mașină sau un animal pe proprietatea ta.
Detector inteligent de monoxid de carbon
Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo măsoară în timp real nivelurile de monoxid de carbon din diferitele încăperi din locuința ta.
![Detector inteligent de fum](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NSA-Lifestyle-01-WEB.jpg)
Detector inteligent de fum
Detectorul inteligent de fum are o alarmă de 85 dB şi transmite alerte în timp real, de câte ori detectează fum, direct pe smartphone-ul clientului tău. În plus, este echipat cu o baterie încorporată unică, având o durata de viaţă de 10 ani.
![Termostat inteligent](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NTH-Lifestyle-Wall-WEB.jpg)
Termostat inteligent
Cu termostatul inteligent economisești energie fără a renunța la confort. Funcția Auto-Adapt ține cont de temperatura exterioară și de izolația locuinței tale pentru a se asigura că locuința ta rămâne la temperatura setată.
Capete termostate inteligente
Poți controla temperatura apartamentului tău conectat la sistemul centralizat de încălzire. Încălzești locuința la temperatura optimă, acolo și atunci când ai nevoie, cu ajutorul funcției de planificare a încălzirii pentru fiecare încăpere.
![Termostat inteligent modulant](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/OTH-Lifestyle-Wall-WEB.jpg)
Termostat inteligent modulant
Termostatul inteligent modulant este compatibil cu majoritatea centralelor termice de stocare și modulare OpenTherm, indiferent de energia utilizată (gaz, păcură, lemn). Funcția Auto-Adapt și modularea Open Therm cuprind prognoza meteo și caracteristicile termice ale casei pentru a garanta temperatura exactă dorită.
![Statie meteo inteligenta](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NWS-Lifestyle-02-WEB.jpg)
Staţia meteo inteligentă
Cu ajutorul Stației Meteo Netatmo poți accesa de pe smartphone date în timp real despre mediul ambiant din interiorul și exteriorul locuinței tale, datorită Modulului de Interior și a celui de Exterior.
![Anemometru inteligent](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NWA-Lifestyle-01-WEB.jpg)
Anemometru inteligent
Anemometrul inteligent Netatmo completează perfect Stația meteo, transmițând date despre vânt direct pe smartphone-ul tău. Utilizând tehnologii cu ultrasunete de ultimă oră, măsoară în mod fiabil viteza și direcția vântului în timp real - chiar și în timpul furtunilor!
![Senzor inteligent de ploaie](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NRG-Garden-WEB.jpg)
Senzor inteligent de ploaie
Senzorul inteligent de ploaie Netatmo completează perfect Stația meteo, transmițând date despre precipitații direct pe
smartphone-ul tău. Poți să verifici cantitatea de precipitații pe oră în exteriorul locuinței, de la distanță și în timp real. Senzorul de ploaie de mare precizie măsoară intensitatea ploii, precum și cantitatea de precipitații în ultima oră și de la miezul nopții.
![Statia inteligenta de interior pentru masurarea calitatii aerului](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/NHC-CloseUp-WEB_0.jpeg)
Stația intelingetă de interior pentru măsurarea calității aerului
De la temperatura și calitatea aerului, până la umiditate și niveluri de zgomot, stația inteligentă de interior Netatmo îți trimite toate informațiile de care ai nevoie direct pe smartphone. În plus, poți vizualiza istoricul datelor pentru a urmări evoluția diferiților parametri și pentru a primi alerte în timp real atunci când apare o schimbare.
De ce este important să urmărești schimbările de mediu?
![netatmo-air-care](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2022-11/types_of_use_3.png?itok=S5O9CmYb)
Sănătate
Un mediu interior sănătos te ajută să te simți bine. Între timp, un mediu necontrolat poate provoca dureri de cap, oboseală, alergii sau astm. Cu Netatmo, îți poți schimba obiceiurile și trăi într-o casă mai sănătoasă datorită monitorului inteligent al calității aerului interior, care măsoară nivelul de CO2 și alți poluanți.
![netatmo-air-care](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2022-11/types_of_use_4.png?itok=8Du3a9ik)
Odihnă
Un dormitor sănătos este esențial pentru un somn bun. Fie că este vorba de nivelul de zgomot potrivit pentru un somn liniștit, de schimbările în calitatea aerului în timp ce dormi sau de cea mai bună temperatură pentru somn, stația inteligentă de mărusare a calității aerului îți arată ce trebuie să faci. Verifică istoricul datelor pentru acești parametri pentru a-ți îmbunătăți calitatea somnului.
![netatmo-air-care](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2022-11/types_of_use_2.png?itok=kXIyibaB)
Productivitate
Temperatura, nivelul de CO2 și nivelul de zgomot au un impact direct asupra productivității și capacității de concentrare. Creează mediul de lucru perfect în locuința ta, astfel încât să poți lucra sau adolescenții dvs. să își facă temele sau să își pregătească examenele în condiții bune.
![netatmo-legrand](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/get_in_touch_pictures/netatmo-station-meteo_0.jpeg)
Ai un proiect? Hai să discutăm!
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru a te ajuta să găsești produsele și soluțiile care se potrivesc cel mai bine proiectului tău.